This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:48V 输入电压的 LM5180至12V@1.5A 隔离输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5155-Q1, LM5180-Q1, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754236/lm5180-lm5180-for-48vin-to-12v-1-5a-isolation-output

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM5155-Q1LM5155

您好、Sirs、

您是否可以帮助检查此解决方案是否满足48V 至12V@1.5A 隔离输出?

Webench 无法实施此设计标准。

是否有此芯片 RTM 计划? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    LM5180可在1.5A 时提供48V 至5Vout 的电压、但在1.5A 时提供12VOUT 的电压正在推动该器件的发展。 我认为此器件无法处理此规格、但让我与专家进行双击。

    我还将与他们再次核实 RTM 计划。 我们将在今天结束前再次与您进行讨论。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    我已确认、对于 LM5180而言、在1.5A 电流下具有12VOUT 的48VIN 电压太大。 您可能需要考虑 LM5155-Q1。

    LM5180-Q1 RTM 计划于19年第2季度发布。 商用版将在汽车版之后不久发布。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢您的评论!
    LM5155 Vin 规格严格适用于48V 输入电压。
    是否有其它48V 至12V@1.5A (>15V)隔离建议。 PSR 更好。

    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    我相信您应该使用反激式(对于我们的降压器件、18W 可能会比较困难、48V 输入电压的 Flybuck 器件)。 以下是 您可以缩小规格范围的器件列表。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    明白了。 非常感谢~