请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180 主题中讨论的其他器件: LM5155-Q1、 LM5155
您好、Sirs、
您是否可以帮助检查此解决方案是否满足48V 至12V@1.5A 隔离输出?
Webench 无法实施此设计标准。
是否有此芯片 RTM 计划? 太棒了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.