This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556SQ-EVM:LP8556SQ-E9、默认 EPROM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754920/lp8556sq-evm-lp8556sq-e9-default-eprom

器件型号:LP8556SQ-EVM
主题中讨论的其他器件:LP8556

LP8556支持团队

当我确认 LP8556-E09在 LP8556SQEVM 上的默认配置数据时、我注意到默认数据与数据表中的数据不同。 此外、GUI 工具将地址:0xA0更改为正确的数据。

下面是 GUI 启动前后的 EPROM 数据(地址 A0至 AF)。

   之前:D1 CF 2F 02 72 04 80 F6 04 A0 0F 00 00 0F 01

   之后:FF CF 2F 02 72 04 80 F6 04 A0 0F 00 00 0F 01

下面是 GUI 工具写入处理的一部分。

   

GUI 工具为何重新编写 EPROM?

在重新写入 EPROM 后、它是否会立即生效? 或者、是否需要其他处理?
谢谢
TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、
    我们使用 GUI 为器件加电、您单击了哪个命令? EPROM 只能写入一次、不能写入 E2PROM、您读取的是每个寄存器的寄存器日期。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我看了

    我没有在 GUI 工具中单击任何命令按钮。  我只使用 Aadvark 适配器的 I2C 监控功能观察 GUI 工具的 I2C 通信数据。 请在执行 GUI 工具时检查命令处理。 此外、请检查实际默认 EPROM 数据为何与数据表中的 EPROM 数据不同。

    我没有任何方法来确认每个版本的 EPROM 数据(-E0x)。 因此、我担心每个修订版器件中的 EPROM 数据是否与数据表中的 EPROM 数据相同。 如果可能、请告诉我每个 EPROM 数据。

    谢谢

    TAMIO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、
    请参阅 LP8556数据表第36至37页、其中有一个寄存器 AF 包含 EPROM 版本信息、您能否阅读此寄存器并检查您正在使用的实际 EPROM 版本、我担心焊接可能会出错。 是否有任何应用问题?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    请检查随附的文件、该文件是 GUI 启动时的日志记录数据。

    EPROM 版本为0x01h。 它的修订版本与数据表的设置数据(SNVS871J)相同。 但我从 EVM 上的 LP8556SQ-E09读取的 EPROM 数据与数据表不同。 为什么我无法读取与数据表的设置数据相同的数据?

    请尽快检查其他器件的 EPROM 数据、至少检查客户将用于新项目的-E02 (TM)和-E07 (TM)数据。 如果-E02 (TM)和-E07 (TM)与数据表的设置数据(如-E09 (SQ))不同、客户将会遇到一些问题。

    谢谢

    TAMIO

    e2e.ti.com/.../Logging-data-at-GUI-start_2D00_up.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、
    我有一个问题、您在启动 IC 之前如何获取数据? 我已经向我们的设计人员进行了检查、当它加电时、它会将默认 EPROM 数据加载到所有寄存器中。 因此、所有版本都应与数据表中的数据匹配。 不用担心。 您读取的不是来自 EPROM、它是未从 EPROM 加载的寄存器、启动后将从 EPROM 加载。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    下面是我检查时的流程图。 在器件上电之前、我没有检查 EPROM、而是在器件上电之后检查了 EPROM。 确认 EPROM 时、您能向我展示命令过程吗?  

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、
    我将尝试从我们的设计人员那里获得一些帮助。 当我从设计人员处获得任何帮助时、我会向您提供最新信息。 那么、您的应用的应用问题是什么? 谢谢。
    此致
    肖恩