This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:已请求 TPS23756PWPR 的大小

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753980/tps23756-tps23756pwpr-size-requested

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:TPS23754EVM-383

尊敬的先生:

请将 TPS23756PWPR 的尺寸告知如下红色线。 谢谢!

此致、

Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    特定尺寸不是使用此散热焊盘的主要问题。 我们建议将此焊盘连接到 IC 下方的大铜、并将其连接到 VSS。 相关示例可在 TPS23756数据表第10.2节中的 U1布局以及 TPS23754EVM-383用户指南第7.2节中的布局建议中找到。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    我们的客户需要这些维度来获得批准和上传数据检查数据。 请帮助提供这些数据。 谢谢!

    此致、

    Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我将看到我可以在哪里找到这些信息。

    此致、
    Tom Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我们正在寻找这些信息、但请注意、这可能需要一些时间、因为这些特定尺寸并不容易获得。 如果我们之前没有答案、我将在1周内回复该主题。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我向您发送了一条包含尺寸的直接消息。 我们决定不公开发布、因为我们没有在数据表中规范这些尺寸。

    感谢您的理解、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的帮助!

     

    此致、

    Sam Shyu