This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110EVM-796通过 Bqstudio 读取 BQ34110

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755226/bq34110-bq34110evm-796-read-the-bq34110-by-the-bqstudio

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好:

 我  曾提出 一个问题、即 BQ34110数据存储器中的数据 异常、因此 bqstudio 有一些错误提示:"参数值与类型和数据格式不匹配"、我想知道 原因是什么 以及如何使 BQ34110正常恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我发现 BQ34110已密封的原因、当我打开 BQ34110和 BQ34110已恢复正常!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    感谢您的更新!

    此致、
    Bryan Kahler