This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:有关 bq76pl455-Q1的一些问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755375/bq76pl455a-some-questions-regarding-bq76pl455-q1

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455-Q1

尊敬的先生:

我需要有关 bq76pl455-Q1的一些帮助:

问题1. 我需要了解如何使用此 IC 的开路检测功能? 我参考了 IC 的数据表、但无法完全理解其功能。

问题2. 关于 R 和 C 组 Vsense 的选择、"应用和实施"部分中提到、R-值应为500欧姆、C 应为3300pF、以实现更好的 EMC? 这是正确的方式吗? 此外、还提到了如何使用电感器和铁氧体磁珠以实现更好的 EMC 如何选择这些组件?

问题3. 如果我们启用次级比较器(OV 和 UV)、则如果灯串中的任何电芯变为 UV、则 FAULT_n 引脚应变为低电平。 我的解释是否正确?

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Gunit、

    感谢您的提问! 对于 Q1:数据表的第7.3.12.8.1节对此进行了详细说明-如果您对本节的某个部分有具体问题、我很乐意回答。

    Q2:是的、我们建议使用此应用电路以实现最佳 EMC 性能-请参阅此处的 EMI/EMC 文档以了解更多详细信息: www.ti.com/.../slua776.pdf

    Q3:是的、数据表的第7.3.12.3节列出了 FAULT_N 线路将被置为有效的所有条件。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 我想知道用于开路检测的需要植入的算法吗?

    问题2. 我需要了解为什么将 R 和 C 的值转换为500欧姆、3300pf 可以提高 EMC? EMC 文档中未提及此内容。

    此外、在 Vsense 引脚中串联的电感器的值应该是多少?

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Gunit、

    Q1:我们不支持执行此诊断的算法-用户必须根据其用例并使用上一节和数据表第7.6.3.14节中设置的指南来开发此诊断。

    Q2:这些是我们建议根据仿真提高 EMC 性能的一些值、如果您的应用没有 EMC 问题、则功能不需要这些值-正如数据表提到的、这些值应根据您的布局和 EMC 性能要求进行调整。 铁氧体磁珠选择也是如此-选择最适合器件在应用中可能易受影响的频率下的高阻抗的磁珠。

    此致、

    泰勒