请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A 主题中讨论的其他器件:BQ76PL455-Q1
尊敬的先生:
我需要有关 bq76pl455-Q1的一些帮助:
问题1. 我需要了解如何使用此 IC 的开路检测功能? 我参考了 IC 的数据表、但无法完全理解其功能。
问题2. 关于 R 和 C 组 Vsense 的选择、"应用和实施"部分中提到、R-值应为500欧姆、C 应为3300pF、以实现更好的 EMC? 这是正确的方式吗? 此外、还提到了如何使用电感器和铁氧体磁珠以实现更好的 EMC 如何选择这些组件?
问题3. 如果我们启用次级比较器(OV 和 UV)、则如果灯串中的任何电芯变为 UV、则 FAULT_n 引脚应变为低电平。 我的解释是否正确?
此致、
单位