请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155-Q1 大家好、团队、
客户需要 在 随附的数字中使用以下斜坡补偿参数的初始容差和温度容差(在额定温度范围内、-40C 至125C)来估算总变化。 (如果没有实际的测量数据、则仿真数据是可以的。)
您可以 为 他们提供支持吗?
- GCOMP (=0.142_TYP)
- VSLOPE (=40mV_TYP)
-偏移(=0.17V_TYP)
此致、
H. Someno