This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:斜率补偿参数容差

Guru**** 2588655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755598/lm5155-q1-tolerance-of-slope-compensation-parameters

器件型号:LM5155-Q1

大家好、团队、

客户需要 在 随附的数字中使用以下斜坡补偿参数的初始容差和温度容差(在额定温度范围内、-40C 至125C)来估算总变化。     (如果没有实际的测量数据、则仿真数据是可以的。)

您可以 为 他们提供支持吗?  

- GCOMP (=0.142_TYP)

- VSLOPE (=40mV_TYP)

-偏移(=0.17V_TYP)

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Someno-San
    我将通过电子邮件发送信息
    此致、
    EL