This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有任何降压/升压解决方案可替代 ADI LTC3119

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755738/do-we-have-any-buck-boost-solution-to-replace-adi-ltc3119

主题中讨论的其他器件:LM34936

大家好、  

我们是否有任何降压/升压解决方案可替代 ADI LTC3119?

客户需求:

·在升压模式下:Vout (max)=18V、Iout = 2A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    目前我们还没有。 但您可以考虑将 LM34936与外部 FET 配合使用以支持负载。

    谢谢、
    Youhao