This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:帮助检查 LM3409HV 波形

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754260/lm3409hv-help-to-check-lm3409hv-waveform

器件型号:LM3409HV

尊敬的 TI:
  我的客户将 LM3409HV 用于 LED 驱动器、他们测试了一些电流波形、请帮助检查其 是否正确?

  1、Vin=42V、Vout=20V/1A、Fsw=534KHz

    黄色波形是驱动器、蓝色波形是电感电流。  电感电流的波形是正弦波、它是否正常?

   2、Vin=42V、Vout=34V/1A、Fsw=310KHz

    黄色波形是驱动器、蓝色波形是电感电流。  在 Ton 中、电感再充电过程会发生、首先充电至 A 点、然后放电至 B 点、再从 B 点充电至 C 点、然后放电至 D 点、从而结束整个周期。  计算出的电感 IPK 是否位于最高点 A?

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它可以这样做,但不可取。 您能否查看电感器数据表以了解什么是自谐振? 您能否同时查看输入电压和输出电压以确保其稳定。 上面的原理图是否代表电路、特别是 Cin 和 Cout (C56、C12和 C?)。 您能否测量流入 LED 的输出电流? 电感器电流应为三角形、而不是正弦。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin:
    谢谢!
    第一个问题客户将再次测试、他们以前使用电子负载、当他们使用实数负载 LED 时、波形为三角形。
    您能帮助再次检查第二个问题吗、在一个周期内充电和放电两次是否正常?
    "上面的原理图是否代表了电路"是的、C5 = 1uF、C6 = 2.2uF、C?= 100uF

    第二个问题:
    2、Vin=42V、Vout=34V/1A、Fsw=310KHz
    黄色波形是驱动器、蓝色波形是电感电流。 在 Ton 中、电感再充电过程会发生、首先充电至 A 点、然后放电至 B 点、再从 B 点充电至 C 点、然后放电至 D 点、从而结束整个周期。 计算出的电感 IPK 是否位于最高点 A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于问题2、您在哪里查看电流? 我假设您查看的是 LED 电流、而不是电感器电流。 电感器电流不能看起来是这样的、因为 MOSFET 的关断与峰值电流不一致。 当 MOSFET 导通时、电感器电流应从低点上升到高点、当 MOSFET 关断时、电感器电流应下降到低点。

    这张图片是否使用电子负载? 获取 LED 负载的图片、该波形是我之前说过的谐振、只需弄清楚它的来源。 ALOS 可在输出电容器之前获得电感器电流的图片。

    此致、