请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524B-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR14020
这些 LP87524评估板 EMI 图吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这些 LP87524评估板 EMI 图吗?
您好!
我们已经针对具有2MHz 和3MHz 开关频率的 LP8752x 进行了基于 CISPR-25 5类的测试。 但不遗憾 的是、LP87524B 中使用的4MHz 开关频率。 如果您仍然希望获得 2MHz/3MHz 开关 频率的结果、请通过 tomi.koskela@ti.com 与我联系
谢谢。
此致、
Tomi Koskela