This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:雷达

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754581/lp87524b-q1-radar

器件型号:LP87524B-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020

这些 LP87524评估板 EMI 图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们已经为相应的工程师分配了此任务、他们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在寻找哪种 EMI 数字?

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于 EN55022/CISPR 22、LP87524B 的发射模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经针对具有2MHz 和3MHz 开关频率的 LP8752x 进行了基于 CISPR-25 5类的测试。 但不遗憾 的是、LP87524B 中使用的4MHz 开关频率。 如果您仍然希望获得 2MHz/3MHz 开关 频率的结果、请通过 tomi.koskela@ti.com 与我联系

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 EN55022/CISPR 22标准、LMR14020的1MHz 和2MHz 开关频率发射模式是否存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好开始有关 LMR14020的新主题、让该器件做出 响应的专家。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela