This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:STAT 引脚的奇怪行为

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754291/bq25895-weird-behaviour-of-stat-pin

器件型号:BQ25895

您好!

我写信给大家、是为了找出我的设计中一种奇怪的行为的答案、这种行为让我变得疯狂。 我完全遵循了相关说明、并在 bq25895数据表的9.3章中重新创建了设计。

一切似乎都正常、我的 PMID 中有5V 电压、我的电池正在充电、如果没有电源、我的升压会继续正确地为我提供5V 电压。  

我遇到的问题是 STAT 引脚。 我完全按照建议连接了它、但 LED 在电池充电期间不会稳定地保持通电。 具体而言、在电池充电后(从完全放电到充满电)、电池开始稳定(通电)、然后在一段时间后开始以与电池充电百分比成反比的频率闪烁、充电量低且运行速度慢时非常快。 电池充满电后、它停止闪烁。

我认为这是一种需要的行为、但数据表显示情况不同、必须先打开状态指示灯、直到电池充电、然后再关闭。 它让我疯了、请帮我。 我缺少什么吗?

谢谢。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    这是在 EVM 上还是在您设计的定制板上?

    您能否从以下几点中获取行为的波形:
    VBAT 直接连接到充电器引脚
    STAT 引脚
    VBUS 直接连接到充电器引脚
    IBAT。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回答。

    我正在使用自己的定制板、并附上原理图。 它是根据数据表和建议的组件进行设计的。 我无法获取电池电流。 VSTAT 的运行方式非常奇怪。 该方波的频率和占空比随电池充电而降低。  

    这是 VBAT:

    这是 VSTAT:

    这是 VBUS:

    这是原理图(实际 PCB 中的 R2为2200欧姆、不要在原理图中使用200欧姆值):

    非常感谢。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、获取 VBUS 时出错。 它是5V 稳定信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    您的原理图看起来不错、因此我的下一个问题是关于寄存器状态和故障寄存器。 您能否在 STAT 引脚的每个状态期间提供充电器的寄存器转储?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说在杂音电路中可能很困难。

    如果未在数据表中写入、stat 引脚的行为是否符合预期的 eventuali?...我尝试了不同的芯片、结果相同...

    看起来都焊接得很好。 在 PMID 时、我的电压为预期的5V。。。

    出什么问题了? wave...seems 上干净方形的 STAT 引脚脉冲、就像设计上的那样...。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    除非存在某种故障、否则 STAT 引脚会振荡。 故障振荡频率为1Hz。 但是、充电器还可能在快速充电-->充电终止-->再充电/快速充电之间反复充电。

    发生这种情况有三个原因。
    1) 1)充电器的 BAT 引脚与实际电池之间存在显著的阻抗。
    2) 2)电池与 BAT 引脚完全断开(即充电器的 BAT 引脚悬空)。
    3) 3)电池内部阻抗非常高、这是由于老化或低温迫使其在终止完成后迅速降至再充电阈值以下。

    您可以通过从公式中移除电池并在充电器的 BAT 引脚上放置双向电压源或电池仿真器方向来检查这一点、并查看行为是否保持不变。


    此致、
    Joel H