主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ76940、 BQ76930EVM、 BQ76930
我有一个使用 Samsung 30Q 的8P14S 电池组。 我已将所有内容连接起来、并正在浏览快速入门指南。 我刚从 AFE 电路开始、因此我具有 J7-SDA、J6-SCL、警报、稳压器、SDA、 和 SCL 跳线在我使用 EV2400通过 I2C 端口进行通信时被拉取。 我的所有工作都100%完成、并到达快速启动的底部、在我以7A 放电时、该快速启动证明显示了正确的 Culomb 计数器读数。 我的电池电量为~50%、所以我想我会看到是否可以充电。 我断开了负载并为充电器放置了两个引脚。 我将 DSG_ON 设置为 OFF、将 CHG_ON 设置为 ON。 然后、我插入了处于适当电压下的2A 充电器。 库伦计数器是有道理的、我决定让它保持连接10分钟作为测试。 当我返回到它时、我注意到 V/T/I 堆栈中6的电池电压位于0.054V、而我的电池7位于5.172V。 所有其他电压均介于3.58和3.59之间。 当我测试每个测试点的电压时、所有电压均为3.7、包括6和7。 我一直在查看原理图、看不出问题出在哪。 然后、我尝试将我的-和+保持开启状态、并将所有电池导线断开以使用仿真器开关运行。 这次所有电压都达到3.6、除了电池6仍然处于~50mV 的水平。 我尝试释放一个工作正常的位、然后我重新启动了所有内容、但仍然存在问题。 电路板是否损坏? 我不知道从哪里来。