This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:电池6上的电池电压为50mV、电池7上的电池电压为5.167。 实际电压均为3.59V。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76940, BQ76930EVM, BQ76930, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751910/bq76940evm-cell-voltage-ready-50mv-on-cell-6-but-5-167-on-cell-7-actual-voltages-both-are-3-59v

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ76940BQ76930EVMBQ76930

我有一个使用 Samsung 30Q 的8P14S 电池组。  我已将所有内容连接起来、并正在浏览快速入门指南。  我刚从 AFE 电路开始、因此我具有 J7-SDA、J6-SCL、警报、稳压器、SDA、 和 SCL 跳线在我使用 EV2400通过 I2C 端口进行通信时被拉取。  我的所有工作都100%完成、并到达快速启动的底部、在我以7A 放电时、该快速启动证明显示了正确的 Culomb 计数器读数。  我的电池电量为~50%、所以我想我会看到是否可以充电。  我断开了负载并为充电器放置了两个引脚。  我将 DSG_ON 设置为 OFF、将 CHG_ON 设置为 ON。  然后、我插入了处于适当电压下的2A 充电器。  库伦计数器是有道理的、我决定让它保持连接10分钟作为测试。  当我返回到它时、我注意到 V/T/I 堆栈中6的电池电压位于0.054V、而我的电池7位于5.172V。  所有其他电压均介于3.58和3.59之间。  当我测试每个测试点的电压时、所有电压均为3.7、包括6和7。  我一直在查看原理图、看不出问题出在哪。  然后、我尝试将我的-和+保持开启状态、并将所有电池导线断开以使用仿真器开关运行。  这次所有电压都达到3.6、除了电池6仍然处于~50mV 的水平。  我尝试释放一个工作正常的位、然后我重新启动了所有内容、但仍然存在问题。  电路板是否损坏?  我不知道从哪里来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、
    根据您的描述、从电池6到电路板的导线是开路的或触点是开路的。 VC6漂移显示电池6上的低电压和电池7上的高电压。 数据范围不包括2节电池电压、它限制在5.x 伏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    再次阅读您的帖子、我认为我错误地理解您的评论、并将删除大部分第一个回复。 如果电池仿真器未显示正确的电压、则电路板上可能会发生短路或开路。 确保 bq76940的引脚34和35之间没有污染。 断电后、您可以测量 VCn 测试点之间的电阻。 加电后、您可以通过从 DIP 开关和 VCn 附近的 CN 测试点进行测量来测量输入电阻器上的电压。 如果电阻器两端的电压很高、表示流入器件的电流、并且您在电路板上找不到短路、则可能是损坏的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 bq76930EVM 出现了相同的症状。 VC6的读取电压为0.042V、而 VC7的读取电压为5.042V。 实际电压接近3.6V。 所有其他单元格均可准确读取。

    问题是瘫痪。 Vc7触发 OV 故障、以防止进一步的"评估"。

    我第一次插入 EVM 时、电压读数正确。 但第二次、我忘记了两件事:
    1) 1)连接电池时、仿真器跳线开关应打开/关闭
    2) 2)不要同时平衡相邻电池。 我不小心启用了所有电池平衡寄存器。 这是电池读数中断的时候。

    在此主题中、Oliver 给出了一些诊断技巧: e2e.ti.com/.../567218
    在我的电路板上、C5-C6的读数为188欧姆、而不是200欧姆、跳线闭合/开。
    当跳线断开/断开时、C5-C6的读数为~2000欧姆。 所有其他的都要高得多。

    我已经标记了我知道是坏的200欧姆电阻器之一。 我会更换它、但我怀疑这不是唯一的油炸组件。

    头脑、怎么看? 我的 EVM 是可挽救的还是需要更换的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micah、
    当电池被连接时、200欧姆电阻器不应被损坏、4V/200欧姆= 20mA。 在分压器就位的情况下连接电池有助于将电压分配到输入端、但保持连接会随着时间的推移消耗电池。 如果电阻器损坏、听起来可能会在电池输入端施加高电压。
    188听起来与200欧姆电阻并联~ 3k。 如果 bq76930内部短路为1k、则输入电阻器将提供额外的电阻。 您可以跨输入电阻器进行测量、以确认哪一个是不正确的、从读数来看、VC5B 似乎可能会短接至 VC6。 如您所示、这将显示电池6上的低电压和电池7上的高电压。 如果其他人正确读取、则可能只是 IC 损坏。

    如果电路板上的走线未损坏、EVM 可能会被挽救、则修复取决于部件的可用性、焊接设备/能力、时间和成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主脑、你在这里看到一些东西。  R133是有问题的电阻器、但我发现没关系。  当跳线闭合/开启时、我在其上读出181欧姆、当跳线断开/关闭时读出200欧姆。  对、181.8是2K + 200并联。  虽然我不测量引脚20 (VC6)和21 (VC5B)之间的任何导通性、但我测量引脚21和22 (VC5)之间的2k。  这可能是正常的。  但更换 IC 比更换整个 EVM 便宜、因此我订购了一些 bq76930芯片。  希望换出 IC 能够解决该问题。

    我希望我已经订购了 bq76940EVM、因为我已经拥有 bq76940芯片。