This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:镍氢电池问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753308/bq2000-issue-with-ni-mh-batteries

器件型号:BQ2000

您好、TI、

我目前正在测试 BQ2000评估套件、以便为3节串联镍氢电池充电。 如测试程序中所述、选择了自上而下的模式、并将跳线置于"Y"上以实现160超时。 对于3节镍氢电池、在电路板上焊接了200千欧电阻器、并在其上放置了跳线。 我们通过12V 直流输入提供电路板。 所有设置均按照数据表第3页(第2.3节)中的说明完成。 在测试时、我发现的问题是:板载 LED 始终闪烁。 怎么回事? 当电池由评估套件充电时、LED 应亮起低电平或?  我是否缺少任何重要的板载配置?

您对3节串联镍氢电池充电有何建议或解决方案?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在快速充电状态下、由于 LED 引脚为开漏输出、因此应将 LED 引脚拉低。 当 LED 引脚被拉至低电平时、LED 亮起。 第15页,表6。 充电状态显示、 在数据表 中指定 LED 显示输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进行了分析。 但在本例中、LED 始终闪烁。 切勿变为低电平或高电平、即使是电池也已连接。 当评估套件检测到电池时、它为电池提供快速充电、LED 应自动变低。 这里什么都没发生。 仅始终闪烁。 请注意、电池是空的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器似乎进入电池状态而不是退出。 这种情况表明电池组可能出现故障或短路。 您能否检查以下内容:
    BAT 和 TS 引脚上的电压?
    -R6的电阻值?
    此外、请确保已正确焊接 μ 200kΩ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。 充电器始终进入状态。 BAT 引脚上的电压为417mV、此值应该高于950mV (VLBAT)。 我尝试了涓流充电、并在 RC 和 VSS 引脚之间设置电阻值6.8 K 欧姆。 在评估套件上、我焊接了该电阻器以代替 R23 (备用)。 但我遇到了同样的问题。 是否有任何解决方案可使 BAT 电压高于 VLBAT (950mV:内部阈值)?
    R6 vaule 也可以。 它是750K 欧姆。
    请提供反馈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电池组正极端子和 VSS 之间的电阻器(R6/R7)分压器可调节 BAT 引脚上的电压。 如前所述 、使用的是3节镍氢电池、R6 = 750kΩ Ω。 因此、我们建议设置 R7 = 523kΩ Ω。 因此、BAT 引脚上的电压应该等于大约1.479V、这将导致下面的 VLBAT < VBAT < VMCV 条件为真。 图3. 显示了电阻分压器网络。

    此外、在 R23上焊接一个6.8kΩ Ω 只会将一个大约3ms 的不同涓流脉冲宽度和禁用加电复位。 如果需要在3ms 的涓流脉冲宽度下进行自上而下的加电操作、则将 μ 6.8kΩ 焊接到 R26 (备用)上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在 BAT 引脚电压已经足够了。 我使用的是充电模式。 在这种情况下,什么是 RC 行为,如锯齿波或? 我始终得到直流电平和粗线(高)。 如何查看电池是否已充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    判断 IC 是处于充电电压充电还是涓流充电状态的最佳方法是查看 RC 引脚、此时温度(TS 引脚)介于 LTF 和 HTF 之间。 在顶部、RC 引脚将具有一个锯齿波形。 在涓流充电中、RC 引脚将为直流值。
    此外、表6。 总结了 BQ2000的充电状态显示输出。