您好、TI、
我目前正在测试 BQ2000评估套件、以便为3节串联镍氢电池充电。 如测试程序中所述、选择了自上而下的模式、并将跳线置于"Y"上以实现160超时。 对于3节镍氢电池、在电路板上焊接了200千欧电阻器、并在其上放置了跳线。 我们通过12V 直流输入提供电路板。 所有设置均按照数据表第3页(第2.3节)中的说明完成。 在测试时、我发现的问题是:板载 LED 始终闪烁。 怎么回事? 当电池由评估套件充电时、LED 应亮起低电平或? 我是否缺少任何重要的板载配置?
您对3节串联镍氢电池充电有何建议或解决方案?
此致