Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33603EVM
大家好、我和一位客户一起探讨 了 LMZM33603的布局问题。
布局和引脚说明说要使 AGND (零基准)与 LMZM33603上的 PGND (电源接地)保持分离。 建议不要将它们连接在一起。 BTW、该板上还有一个 LMZ34002RKG。
在该设计中、一切都以输入电源(24V 壁式)和机箱为基准。 我想我们可以在 LMZM33603附近通过在这些平面之间放置一条布线障碍物来使 AGND 与 PGND 立即隔离。 这应该有助于定义返回路径,但我不知道这是否足够,因为 AGND 和 PGND 最终连接到几英寸远的主电源。 附加图像对设计的外观有着大致的了解。
问题:
1.这是一个大问题吗?它将如何影响我的绩效?
2.如果无法使用隔离式 AGND 和 PGND 平面、您是否有使用 LMZM33603的指导?