This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:将 AGND 和 PGND 分开?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754416/lmzm33603-separating-agnd-and-pgnd

器件型号:LMZM33603

大家好、我和一位客户一起探讨 了 LMZM33603的布局问题。  

布局和引脚说明说要使 AGND (零基准)与 LMZM33603上的 PGND (电源接地)保持分离。  建议不要将它们连接在一起。 BTW、该板上还有一个 LMZ34002RKG。

在该设计中、一切都以输入电源(24V 壁式)和机箱为基准。  我想我们可以在 LMZM33603附近通过在这些平面之间放置一条布线障碍物来使 AGND 与 PGND 立即隔离。  这应该有助于定义返回路径,但我不知道这是否足够,因为 AGND 和 PGND 最终连接到几英寸远的主电源。 附加图像对设计的外观有着大致的了解。

问题:

1.这是一个大问题吗?它将如何影响我的绩效?

2.如果无法使用隔离式 AGND 和 PGND 平面、您是否有使用 LMZM33603的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    AGND 的用途是使专用 GND 平面远离嘈杂的 PGND。 该器件具有 AGND、PGND 在该器件内部连接。 理想情况下、最好将这两个平面与 EVM 分开。 但是、我认为这种布局不会有太大的风险、因为大多数快速开关电流将流经输入电容器而不会污染 AGND。 我可以问为什么这样浇注的布局? 如果我们可以让客户隔离两个平面、这将是最理想的。  

    例如、LMZM33603EVM 顶层:

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jimmy。 这是有道理的。 将向客户建议所需的更改。