请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 您好!
我对该监测计的"永久性故障"功能有一些疑问、以电荷降级为例、但也有一些问题。
突然的电源关断可能是某些应用的一个大问题。 因此、我们需要确保不会发生这种情况。 如果在放电过程中满足"跳闸"条件(产品正在使用中)、是否会立即禁用电池?
在使用过程中是否有防止电源关断的方法? (当然、除了完全禁用此功能之外。)
谢谢!
此致、
Ryan B.