Other Parts Discussed in Thread: LM3402HV, LM3445, LM3444
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3402HV、 LM3445、 LM3444大家好、团队、
我被集成器件技术的 LED 驱动器所撞。 (IDT)、称为 ZLED7001ZI1R: 
由于过时、我的客户开始使用 Microchip HV9910B、它不是引脚对引脚。
我正在寻找一个替换的 LED 驱动器、在这种情况下我可以推荐它;所需的输入电压为10VDC–130VDC。 与 ZLED7001引脚对引脚兼容会很好、或至少相似。
我发现 LM3402HV 相似、但 Vin 不正确。 你有什么建议吗?
请告诉我。
谢谢、此致、
Adrian