This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZLED7001ZI1R 的 LED 驱动器替代产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3402HV, LM3445, LM3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755026/led-driver-alternative-to-zled7001zi1r

主题中讨论的其他器件:LM3402HVLM3445LM3444

大家好、团队、

我被集成器件技术的 LED 驱动器所撞。 (IDT)、称为 ZLED7001ZI1R:  

由于过时、我的客户开始使用 Microchip HV9910B、它不是引脚对引脚。

我正在寻找一个替换的 LED 驱动器、在这种情况下我可以推荐它;所需的输入电压为10VDC–130VDC。 与 ZLED7001引脚对引脚兼容会很好、或至少相似。

我发现 LM3402HV 相似、但 Vin 不正确。 你有什么建议吗?

请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不会有任何引脚对引脚兼容的功能、不过您可以查看 LM3444/LM3445。 这是一个相当简单的器件、但需要一些东西来生成 VCC、如数据表和 EVM 中所示。

    此致、