This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:针对15V 输出对 EVM 进行返工

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755264/ucc28911-re-work-evm-for-a-15v-output

器件型号:UCC28911

您好!

UCC28911 EVM 原始设计用于5V 输出。 是否可以稍微重新设计(调整一些电阻器)以实现15V 输出?

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩石

    是的、可以修改 UCC28911 EVM 以具有15V 输出。 除了将电阻分压器调整到 VS 引脚之外、还需要进行更多修改、但建议更改变压器的匝数比以及所有输出组件(D5、C6、R11、C7、C8、 建议重新计算 R12)、以确保它们具有正确的额定电压。

    我们建议使用 Excel 计算器确定 UCC28911 www.ti.com/.../sluc624的新组件值

    此致、
    Eric