您好!
对于 PSE 注入器等简单应用、客户打算仅使用不带 MCU 的 TPS23880。
但对于 TPS23880、它仍然需要 MCU 进行初始配置、对吧?
2、建议客户保留引脚52 作为 TI 的自动模式版本、然后等待产品发布?
3.是否仍有 PSE 注入器在自动模式下不使用 MCU?
谢谢、
C.T.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 C.T:
请参阅下面的我的答案。
1.如果客户在此程序上使用 MCU 进行开发、并在 发布 TPS23880 硬件自动模式后移除 MCU 。
这种方式 是否起作用?
[回答]应该可以使用、请确保客户了解、现在我们没有发布自主模式的可靠日期。
2.我们可以使用 EEPROM 与 TPS23880配合使用吗?
[回答]否
3.如果问题2的答案是否定的,那么为什么?
[回答] TPS23880旨在使用 SRAM 存储代码、您必须使用某种主机器件通过 I2C 总线加载 SRAM 代码。
谢谢。
一分钱