This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880自动模式

Guru**** 2393335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754779/tps23880-tps23880-auto-mode

器件型号:TPS23880

您好!

对于 PSE 注入器等简单应用、客户打算仅使用不带 MCU 的 TPS23880。

但对于 TPS23880、它仍然需要 MCU 进行初始配置、对吧?

2、建议客户保留引脚52 作为 TI 的自动模式版本、然后等待产品发布?

3.是否仍有 PSE 注入器在自动模式下不使用 MCU?

 谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    是的、你是对的。 TPS23880需要与主机(MCU、CPU 或其他具有 I2C 端口的控制器)配合使用、以加载 SRAM 代码并进行初始配置。 对于 PSE 注入器、是否将以相同的方式配置所有端口? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    是的、所有端口都以相同的方式进行配置。

    1.如果客户在此程序上使用 MCU 进行开发、并在发布 TPS23880 硬件自动模式后移除 MCU 。

    这种方式 是否起作用?

    2.我们可以使用 EEPROM 与 TPS23880配合使用吗?

    3.如果问题2的答案是否定的,那么为什么?  

    谢谢、

    C.T.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    请参阅下面的我的答案。  

    1.如果客户在此程序上使用 MCU 进行开发、并在 发布 TPS23880 硬件自动模式后移除 MCU 。

    这种方式 是否起作用?

    [回答]应该可以使用、请确保客户了解、现在我们没有发布自主模式的可靠日期。  

    2.我们可以使用 EEPROM 与 TPS23880配合使用吗?

    [回答]否

    3.如果问题2的答案是否定的,那么为什么?  

    [回答] TPS23880旨在使用 SRAM 存储代码、您必须使用某种主机器件通过 I2C 总线加载 SRAM 代码。  

    谢谢。

    一分钱