This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:申请-48V、1.6KW 的参考设计

Guru**** 1857650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23521EVM-001, TPS23521, LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752309/tps23521-request-the-reference-design-for--48v-1-6kw

器件型号:TPS23521
主题中讨论的其他器件:、 LM5067

你好

我的客户申请-48V、1.6KW 的参考设计。

当重试行为状态为"时、我应该怎么做?"

负载条件:-48V、7A

已使用 TPS23521EVM-001。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louis Han:

    您能否详细说明"重试行为状态时、我该怎么办?" 和测试波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我已针对 以下情况测试 TPS23521EVM-001。

    输入电压:-48V

    输出电压:-48V

    负载电流:7A

    当 Q2栅极使能时、 由于浪涌电流、它不会运行。

    但是 、当负载电流降至2A 时、它确实会工作。

    TPS23521EVM-001支持1.2KW。

    对于7A 的负载电流、我应该怎么做?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louis Han:

    此参考设计的终端设备是什么? 什么是下游负载-它是直流/直流负载?
    您是否尝试启动7A 的负载。 TPS23521EVM-001支持小于1.5A 的启动负载。 您能否在数据表中查看"9.2.2详细设计流程"。
    要启动更高的负载、请使用 PG 信号来启用下游负载。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会注意到"TPS23521EVM-001 支持小于1.5A 的启动负载。 (笑声) 要启动更高的负载、请使用 PG 信号来启用下游负载。"

    根据其数据表(第24页)、"在热插拔为大容量电容器充电时、保持下游直流/直流关闭至关重要。"

    因此、我认为 TPS23521只允许下游负载(例如直流/直流模块)按顺序导通。 这是热插拔开启后应开启下行负载(可能直到为输出大容量电容器充电)

    如果没有、请告诉我热插拔电路如何与其下游负载同时导通(在负载大于1.5A 的情况下)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张敏嘉:

    此注释适用于所有热插拔器件。 无法在为大容量电容器充电的同时为下游负载加电、因为这种情况会给热插拔 FET 带来严重的 SOA 应力。

    但是、如果系统使用最小大容量电容器、则可以同时打开下游。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh
    感谢您的支持
    使用 PG 信号后、我将对测试结果进行反馈。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louis Han:

    您对此还有其他问题吗? 您是否可以关闭此主题

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我同意您的意见、即"在为大容量电容器充电的同时、不能为下游负载加电"。  

    下游负载将在延迟一段时间后开启。 但是、其他热插拔控制器和 TPS23521之间似乎存在一些差异。  

    假设下游电容庞大且无顺序导通电路、TPS23521无法完全导通、并将进入断续模式。 在其他一些热插拔控制器中、它们将成功启动、在延迟一段时间后、下游负载将自动开启。 后者无需强制延迟电路。  

    对还是错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    TPS2352x 和其他热插拔控制器之间的一个主要区别是 TPS2352x 提供双路电流限制以更好地保护 FET SOA。 TPS2352x 设置启动期间的较低电流限制(高 VDS)、从而在为大电容负载充电时增加启动时间。
    但是、当系统具有大输出电容(例如 MF 范围)时、在充电时很难同时为负载供电、因此即使对于其他热插拔控制器、也必须使用 PG 信号。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但您似乎误解了我的查询。 我了解到、热插拔及其下游不能在大容量输出电容下同时导通。  

    与 TPS23521不同,LM5067在启动期间不会进入间断模式(尽管其输出电容超过1mF)。 当然、LM5067也有一些延迟时间、直至其下行负载导通。

    我想问另一个问题- TPS23521可以处理最大1600W@48V 的负载吗?

    如果没有、请推荐合适的热插拔 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    LM5067-1闭锁且不会进入间断模式、而 LM5067-2 (自动重试版本)会进入与 TPS23521类似的断续模式。

    TPS23521可用于支持1600W@48V。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你完全是对的。 它们使用 LM5067-1 (闭锁版本)。 但我仍然想知道... 如果 LM5067-1进入保护状态、然后锁存、如何在不回收输入电压或使能信号的情况下自动重启。