主题中讨论的其他器件:、 LM5067
你好
我的客户申请-48V、1.6KW 的参考设计。
负载条件:-48V、7A
已使用 TPS23521EVM-001。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我的客户申请-48V、1.6KW 的参考设计。
负载条件:-48V、7A
已使用 TPS23521EVM-001。
尊敬的
我同意您的意见、即"在为大容量电容器充电的同时、不能为下游负载加电"。
下游负载将在延迟一段时间后开启。 但是、其他热插拔控制器和 TPS23521之间似乎存在一些差异。
假设下游电容庞大且无顺序导通电路、TPS23521无法完全导通、并将进入断续模式。 在其他一些热插拔控制器中、它们将成功启动、在延迟一段时间后、下游负载将自动开启。 后者无需强制延迟电路。
对还是错?
感谢您的回复。
但您似乎误解了我的查询。 我了解到、热插拔及其下游不能在大容量输出电容下同时导通。
与 TPS23521不同,LM5067在启动期间不会进入间断模式(尽管其输出电容超过1mF)。 当然、LM5067也有一些延迟时间、直至其下行负载导通。
我想问另一个问题- TPS23521可以处理最大1600W@48V 的负载吗?
如果没有、请推荐合适的热插拔 IC。