This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220 RCHG 和 RDISCHG 值计算

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754073/ucc28220-ucc28220-rchg-and-rdischg-value-calculation

器件型号:UCC28220

HII  

我尝试将 UCC28220 IC 用于交错式非隔离式升压转换器。 我的输入电压为470V、我需要输出850V。 我尝试计算 RCHG 和 RDISCHG 值。 因为我的最大占空比为0.447、开关频率为78khz。 根据第12页中的 eq(1)至 eq(3)、我将 RCHG 设置为负。 请告诉我如何根据我的值来计算这些值...??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    我正在处理这个问题。

    此致
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    要确定您的计算出错的地方、您能否分享您的计算详细信息?

    此致
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,邓先生
    感谢你的答复。 请找到计算结果

    规格
    VIN=470V、VOUT=850V
    Dmax = 0.447------- (Vout-Vin/Vout)

    根据数据表第12页


    KOSC=20400000000欧姆/s
    Fout = 78000Hz
    Fosc =156000 --- (2个输出电压)
    Dmax= 0.447
    dmax (osc)=-0.106 ---------- (1-2x (1-Dmax))
    RCHG =-13861.53846 --- (KOSC x Dmax (osc)/Fosc)
    RDISCHG =144630.7692---- ((KOSC x (1- dmax (osc)))/Fosc)

    由于 Dmax 小于0.5、因此 Dmax (osc)将为负。 计算是写入还是错误

    此致
    Bharath Gilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    最大占空比钳位应设置为每通道60%至90%占空比之间的值。  请在数据表中找到它。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Teng
    因此、如果我想在78khz 下工作、请告诉我在输入电压为470V 的情况下、输出为850V 时的 Rchg 和 Rdischg 电阻值。
    此致
    Bharath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    最大占空比不由功率输入/输出参数决定。 它由您自己定义、需要考虑电感设计、保护请求等
    因此、在您的情况下、正常运行占空比为0.447、您可以根据电源请求将最大占空比定义为60%至90%之间的任意值。 无论如何、最大占空比必须设置为大于电源的正常运行占空比。
    因此、一旦选择了最大占空比、则稍后计算 Dmax (osc)、RCHG、RDISCHG。

    此致、
    Teng