This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:同步电压

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755070/dcr010505-sync-voltage

器件型号:DCR010505

大家好、

我的客户电路板上没有3V 电源轨、他们是否可以为 DCR010505中的 SYNC 引脚使用3.3V?

我发现数据表建议同步3V、如下所示:

建议施加到 SYNC 引脚的最大电压为3V


请帮您就此提供一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:
    外部同步信号高电平的数据表规格最小为2.5V、最大为3V。 因此、我建议保持同步的3V 最大阈值。 您可以在3.3V 电源路径上放置一个分压器、并将其降至2.7V 以满足高电平条件吗? Rtop 可能为22k、Rbottom 为100k。

    此致、
    Jimmy