This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:电量监测计选择查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752357/bq27z561-fuel-gauge-selection-query

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
1. TI 是否有基于 Linux 的专用软件来支持 IC 进行电池校准?
2.根据电池容量进行充放电周期校准需要遵循什么特定流程?
3.我们是否获得了最终 INI 文件(黄金文件)以及要支持的 IC 和电池(4.2V 工作电压)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -此电量监测计并非专门用于此电量监测计,但以下是示例代码的链接以及为您可能可以利用的某些单节电池器件创建的实用程序:
    processors.wiki.ti.com/.../Android_Software_Solutions_for_TI_Single-cell_Gas_Gauges
    -Pls 请参阅 EVM 用户指南和数据表
    -不,您应该仔细检查特定应用程序的功能。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我为我的应用做一个简要介绍
    BQ27Z561将用于20AH 至30AH 锂离子电池。
    您能否建议其他一些器件、这些器件将具有基于 Linux 的专用软件、以支持 IC 进行电池校准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了我之前提供的软件、我们没有用于特定器件的任何 Linux 软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认   BQ27Z561将用于20A/H 至30A/H 的电池容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我建议您按照以下应用手册中的说明进行扩展:

    即使是为不同的器件编写的、相关部分也适用于此器件

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我们是否可以获得基于 FreeRTOS 的源代码?
    2) 2)需要 INI 文件步骤才能生成
    3) 3) 电池电压容量的精度是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -不可用。
    -您将转至哪个 INI 文件? 您正在尝试做什么?
    -您可以实现高达1%的 SOC 错误精度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我们将 BQ27Z561连接到在免费 RTOS 上运行的 MCU。 我们希望在 INI 文件的帮助下实现1%充电和充电。 如果需要、请告知我们。 如果不是、实现这一目标的步骤是什么。

    2) 2)您是否还提供了任何电池校准支持、以校准2种类型的电池、也请分享步骤。 这将在现场试验和生产方面为我们提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. bq27z561不需要 INI 文件。
    2.请使用 gpcchem 运行两个单元格,以确定哪些 chem ID 匹配良好,并使用这些 ID。 GPC chem 具有直接向前的指令

    谢谢
    Onyx