请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
1. TI 是否有基于 Linux 的专用软件来支持 IC 进行电池校准?
2.根据电池容量进行充放电周期校准需要遵循什么特定流程?
3.我们是否获得了最终 INI 文件(黄金文件)以及要支持的 IC 和电池(4.2V 工作电压)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.