This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:关于高侧 FET 和低侧 FET

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755123/lm5145-about-high-side-fet-and-low-side-fet

器件型号:LM5145

您好!

您能给我讲一讲 LM5145EVM-HD 吗?
此评估板使用不同类型的 Q1和 Q2。
请告诉我原因。
客户想要参考设计原因。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    由于 LM5145具有较大的降压比、 因此低侧 MOSFET 具有更长的导通时间、并且为了最大程度地减小[I2 * R]导通损耗、低侧 MOSFET 具有更低的 RDSON (4mΩ Ω)。

    高侧 MOSFET 具有更短的导通时间和导通损耗、因此使用具有更低栅极电荷 Qg 的 MOSFET 来更快地导通 FET 并降低开关和栅极电荷损耗。

    这是否能回答您的问题?

    -奥兰多