请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B7702-Q1 尊敬的 所有人:
对于 我们的应用中的 TPS7B7702-Q1、输出电压为10.5V。
如果 Vin 降至<10V、输出是关断还是跟随 Vin?
是否发生电池短路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 所有人:
对于 我们的应用中的 TPS7B7702-Q1、输出电压为10.5V。
如果 Vin 降至<10V、输出是关断还是跟随 Vin?
是否发生电池短路?