This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:输入电压下拉时的输出电压行为

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754959/tps7b7702-q1-vout-behavior-when-vin-drop-down

器件型号:TPS7B7702-Q1

尊敬的 所有人:

对于 我们的应用中的 TPS7B7702-Q1、输出电压为10.5V。

如果 Vin 降至<10V、输出是关断还是跟随 Vin?

 是否发生电池短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    电池短路不会触发、因为此检查仅在 EN 引脚的上升沿或 LDO 退出热关断时发生。

    但是、如果 Vin 的压摆率足够快或输出电容较大、则可以触发反向电流检测。  如果 Vin 未降至低于 Vout 以触发反向电流检测、则 LDO 将进入压降区域、Vout 将跟随 Vin。

    非常尊重、

    Ryan