大家好、
我现在几乎尝试了所有操作、但仍然有相同的问题:BQ25570的降压转换器不时关闭输出约80ms、然后再次打开(这会将我的微控制器复位)。 它似乎与太阳能输入无关、有时每隔大约100ms 发生一次、有时每小时只发生一次。 似乎是一个浮点引脚问题、但我不知道任何问题。
通常、Vbat 上有120mAh 的锂聚合物电池、我现在切换到实验室电源(3.7V)、效果相同。
请在下方查找我的相应测量值:
黄色:来自电源的电流、负。 值表示"电池"放电。 5mA/格 (请忽略下图中的错误值)
蓝色:Vstore 处的电压
紫色:VCC 输出和欠压。 图形上方的白色小三角形也显示了这些情况。
绿色:VRDIV 处的电压
我也一直在测量 VRDIV、因为我认为在反馈引脚中读取时可能会出现问题、但正如您在测量中看到的、这种缝隙并非如此、因为有时反馈测量之间会发生欠压(请查看上面的第一个欠压、 下面再次详细介绍:
您可以在下面找到原理图。 我知道、在数据表中有一条建议、即每个路径的总电阻应为13M Ω。 为了减少 EMC 问题、我降低了这些值、正如您在原理图中看到的那样。 由于我遇到的问题、我还尝试使用较高的值、这将适合建议的总电阻(您可以在原理图的左下部分找到它们)、但实际上没有什么变化。
是的、我的布局并不完美、因为我看到建议太晚了。 但具有短而宽的轨道(例如、CSTOR 和引脚19之间的长度仅为3.5mm)、我认为这不应该成为问题、例如 GND 反弹或类似的东西、您认为什么?
有人可以帮助我吗? 我错过了什么吗? 目前真的很绝望……
BTW:4个不同 PCB 上存在相同的问题、因此它肯定不仅仅是一个坏的焊点。 不幸的是...
如果有任何帮助、我们将不胜感激!