请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65916 尊敬的所有人:
原始输出电压均正常。
当我将 SMPSX_fdbk 连接到电感器并连接到 SMPSX_SW 时、LDO 输出电压变为0、其他电压将出错。
LDO_IN 为3.3V。
我忽略它有没有任何原因吗?
谢谢、
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dan、
您的电容器是否靠近 PMIC? 器件看起来不稳定。 请确保您遵循数据表中的布局建议。 布局示例可在我们的用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sliu021中找到
谢谢、
纳斯塔莎