器件型号:ULN2803A
对于 ULN2803ADW、在部分6.4热性能信息中给出了 RθJA Ω 结至环境热阻66.4°C/W。 还给出了其他参数。
我之所以感到困惑是因为本节引用了热指标 SPRA953C;它说: "Tj = Ta + RθJA μ V*功耗通常是 RθJA μ A 热参数的误用、因为 RθJA μ A 不仅是封装的可变函数、 但也具有许多其他系统级特性、例如安装部件的印刷电路板(PCB)的设计和布局。
问题、为什么会使这变得复杂? 是基于 JEDEC 为您提供66.4°C/W 的应用 如果是、哪一个是高 L 或低?
您到达66.4的确切情况是什么?
换言之。 请逐步向我展示如何在55°C 时计算最坏情况 Tj。