This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 TDM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753094/ucc28780-ucc28780-tdm

器件型号:UCC28780

您好!

在 LPM 模式下、PWMH 被禁用。 检测到 ZCD 事件时触发 PWML 开启。 但如何确定 LPM 中第一个 PWML 的 PWML 关断时间?

有 RDM 用于对初始 TDM 进行编程。  

在 ABM 模式下、每个突发数据包的第一个 TDM 由初始 TDM 确定、对吧?

对于 PWMH 的另一个 TDM、它将由 UCC28780中的 TDM 光敏器进行调节、对吧?

谢谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当具有双脉冲数据包的 ABM 和两个突发数据包之间的频率达到25kHz 时、ABM 将变为 LPM、并且负载进一步降低、突发数据包的 Fsw 保持在25kHz、而峰值电流开始降低、以进行输出电压调节。

    初始 TDM 并不意味着每个 ABM 突发数据包中的第一个 TDM。 它实际上是设计中 UCC28780的 TDM 初始设置。 初始 TDM 设置基于 RDM 的公式(10)、通常在满载和高压线路时与 RTZ 一起微调、以确保可实现 ZVS。 经过此类调优、UCC28780可针对其他运行条件和模式进行自适应 ZVS、并自动调优。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    为什么我提出这个问题? 因为在调试期间、我发现 TDM 时间是 ABM 中第一个 PWMH 的变量、但 TDM 在 AAM 中基本是恒定的。 这意味着在 AAM 下、TDM 可被调谐为稳定、但在 ABM UCC28780中、始终尝试调谐至适当的值。
    因此、我想知道什么决定了 ABM 中的第一个 PWMH 时间。
    请帮您解释一下。

    同样在 LPM 中、什么决定了第一个开关周期的 PWML 关断时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ABM 数据包中 PWMH 的第一个脉冲与下一个脉冲不同、因为第一个 PWML 不在有源钳位控制上、而是 DCM 反激式。 这可能会使事情有所不同。 您的钳位电容器值是多少? 您使用的是一次谐振还是二次谐振? 您是否测试了我们的 EVM? 在 ABM 中、它在第一个 TDM 和其余 TDM 之间看起来非常一致。 因此,在设计中应该需要调整一些东西,例如钳位电容器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    钳位电容器与 Si ACF EVM 3件*0.33uF/X7T 陶瓷电容器相同。

    我的设计使用二次谐振、我没有 EVM 板。

    EVM 用户指南的图10显示 了第一个 TDM 和剩余的 ABM、第一个 TDM 最小、4/5最长之间的一些差异。

    我同意您的观点、第一个 PWML 是 DCM 反激式、如何理解您所说的第一个 PWMH 的区别?

    您能详细解释一下吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是用户指南中的图10。 它似乎没有20%的差异。 您如何得出20%的差异(或4/5、这意味着?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的二次谐振电容值是多少? 您能否提供原理图供审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您复制了 EVM 的钳位电容器值、您是否复制了其他所有内容? 如果不是、则需要进行一些修改。 尤其是、您的变压器规格是什么-为了了解您的设计、我需要查看您的变压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我同意您的观点、第一个 PWML 是 DCM 反激式、如何理解您所说的第一个 PWMH 的区别? 您能详细解释一下吗?"

    请参阅数据表的第25页和图25。 在每个突发数据包期间、PWMH 和 PWML 的数量不同、这会导致 TDM 上出现一些差异。 但根据 EVM、差异并不明显。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    抱歉、我的意思是第一个脉冲 TDM 最小、但4/5表示第三个和第五个脉冲 TDM 最长。
    我想说、UCC28780一直在尝试调节 TDM、直到获得适当的 TDM 值、我的理解是否正确?
    如果是这样、ABM 中应该有一个原始(第一) TDM、对吧?
    哪个因素决定了原始 TDM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此设计是采用 PD 的65W Si ACF 设计。 磁电感器为115uH。
    原理图无法发出。
    二次谐振电容为4个*33uF/25V 陶瓷电容。
    钳位电容器是3*33uF/250V 陶瓷电容器。
    输出扼流圈和输出聚合物电容器与45W EVM 相同。
    你怎么看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    图25显示了第一个 TDM 和其余 TDM 之间没有差异、所有 TDM 均用于 ZVS。
    那么、什么决定了原始(第一) TDM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关自适应 ZVS 控制、请参阅数据表第21页的第7.4.1节。 每个突发数据包中的第一个 TDM 由 PWMH 有效时的前一个突发数据包确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要在高压线路输入(设计中的最高输入电压)和满载条件下调整 RDM 和 RTZ、以确保获得最佳 ZVS。 钳位电容值看起来正常、但如果变压器匝数比 NPS 不同、则可能需要进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道哪个脉冲是您提到的第一个脉冲、您能否使用 EVM 波形来显示您的意思?

    电流 TDM 调节基于之前的 TDM、并附有条件、是否通过 SWS 信号实现 ZVS。 TZ 也会同时调整。 目标是获得 ZVS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢。 我只想知道"当 PWMH 有效时、每个突发数据包中的第一个 TDM 由之前的突发数据包决定"。

    "您可能需要在高压线路输入(设计中的最高输入电压)和满载条件下调整 RDM 和 RTZ、以确保获得最佳 ZVS。 钳位电容值看起来正常、但如果变压器匝数比 NPS 不同、则可能需要进行调整。"

    在数据表中、它只建议大钳位电容器不会影响 ZCS。 因此、如果钳位电容器值更大、会更好、对吧?

    如果电容器更大、是否有任何副作用?

    2.对于最佳 ZVS、其含义是什么? 工作条件是什么?

    3.如果 RDM 和 RZ 设置了超大尺寸,则会出现什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、在设计的高压线(最高输入电压)和满载条件下、调谐至接近最佳值。 理论上的最佳表现就像数据表第19页和图18中所示。 如果 RZ 过高、您将看到 VSW 振铃恢复为正、因此需要减小 RZ、以便在 PWML 开启时使 VSW 介于0和几伏之间-这有助于最大限度地降低低侧开关的开关损耗。 钳位电容值和 TDM 需要根据最大程度地减小 PWML 导通时的磁化电流进行调整-这有助于最大限度地降低高侧开关的传导损耗。 如果 TDM 太小、PWML 将在高 Im 时打开、从而产生高导通损耗。 如果 TDM 太大、您可能没有足够的能量来实现 ZVS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    我同意您对 TZ 的理解、因为 TZ 仅具有100%~140%的范围。 但我不同意 TDM、因为 TDM 没有范围限制、所以 ZVS 鉴别器肯定会调整 TDM 以达到最佳 ZVS。 因此我认为 RDM 配置并不重要,它只有助于使 ZVS 鉴别器尽快找到最佳 ZVS 条件。 你同意吗?

    我无法理解您所说的句子"钳位电容器值、并且 TDM 需要根据最大程度地减小 PWML 开启时的磁化电流进行调整-这有助于最大限度地降低高侧开关的传导损耗。"

    我的理解是、初级钳位电容器仅会影响到次级侧产生更多电流、因此如果值更高、效果会更好。 你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDM 设置有助于确定在 Im 值和 TZ 时发生的 ZVS。 您可以参考我指出的图、图18。 需要使用较小的 Im 来实现 ZVS、从而更大限度地降低高侧 MOSFET 导通损耗。

    钳位电容也会改变电压和电流的形状。

    目标是以最小的导通损耗实现 ZVS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意您的看法、即 TDM 设置有助于确定随 TZ 一起发生的 ZVS。

    我的观点是:即使 RDM 的选择不合理,ZVS 鉴别器仍然可以将 TDM 调整为合理的值以实现 ZVS。

    由于对 TDM 调节没有限制、 因此 ZVS 鉴别器最终可以将 TDM 调整为正确的值。

    因此 RDM 配置并不重要。

    你的观点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDM 还可在 TDM (min)和 TDM (max)之间的范围内进行调节、第9页规格。