您好!
在 LPM 模式下、PWMH 被禁用。 检测到 ZCD 事件时触发 PWML 开启。 但如何确定 LPM 中第一个 PWML 的 PWML 关断时间?
有 RDM 用于对初始 TDM 进行编程。
在 ABM 模式下、每个突发数据包的第一个 TDM 由初始 TDM 确定、对吧?
对于 PWMH 的另一个 TDM、它将由 UCC28780中的 TDM 光敏器进行调节、对吧?
谢谢!
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 LPM 模式下、PWMH 被禁用。 检测到 ZCD 事件时触发 PWML 开启。 但如何确定 LPM 中第一个 PWML 的 PWML 关断时间?
有 RDM 用于对初始 TDM 进行编程。
在 ABM 模式下、每个突发数据包的第一个 TDM 由初始 TDM 确定、对吧?
对于 PWMH 的另一个 TDM、它将由 UCC28780中的 TDM 光敏器进行调节、对吧?
谢谢!
BR
您好!
钳位电容器与 Si ACF EVM 3件*0.33uF/X7T 陶瓷电容器相同。
我的设计使用二次谐振、我没有 EVM 板。
EVM 用户指南的图10显示 了第一个 TDM 和剩余的 ABM、第一个 TDM 最小、4/5最长之间的一些差异。
我同意您的观点、第一个 PWML 是 DCM 反激式、如何理解您所说的第一个 PWMH 的区别?
您能详细解释一下吗?
谢谢!
你(们)好
非常感谢。 我只想知道"当 PWMH 有效时、每个突发数据包中的第一个 TDM 由之前的突发数据包决定"。
"您可能需要在高压线路输入(设计中的最高输入电压)和满载条件下调整 RDM 和 RTZ、以确保获得最佳 ZVS。 钳位电容值看起来正常、但如果变压器匝数比 NPS 不同、则可能需要进行调整。"
在数据表中、它只建议大钳位电容器不会影响 ZCS。 因此、如果钳位电容器值更大、会更好、对吧?
如果电容器更大、是否有任何副作用?
2.对于最佳 ZVS、其含义是什么? 工作条件是什么?
3.如果 RDM 和 RZ 设置了超大尺寸,则会出现什么情况?
您好!
谢谢。
我同意您对 TZ 的理解、因为 TZ 仅具有100%~140%的范围。 但我不同意 TDM、因为 TDM 没有范围限制、所以 ZVS 鉴别器肯定会调整 TDM 以达到最佳 ZVS。 因此我认为 RDM 配置并不重要,它只有助于使 ZVS 鉴别器尽快找到最佳 ZVS 条件。 你同意吗?
我无法理解您所说的句子"钳位电容器值、并且 TDM 需要根据最大程度地减小 PWML 开启时的磁化电流进行调整-这有助于最大限度地降低高侧开关的传导损耗。"
我的理解是、初级钳位电容器仅会影响到次级侧产生更多电流、因此如果值更高、效果会更好。 你同意吗?