This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器短路处理

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753975/dc-dc-converter-short-circuit-handling

主题中讨论的其他器件:TPS61088TPS92692-Q1

您好!

我是电源领域的初学者。我在您的网站上观看了一个有关直流/直流转换器拓扑、优缺点的培训视频。

我想知道升压转换器如何处理输入短路、降压转换器如何处理输出短路。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadhem、感谢您加入论坛。

    升压转换器无法支持输出短路。

    降压转换器无法支持输入短路。

    作为升压问题的示例、请参阅此设计示例。

    此参考设计提供输出短路

    TPS61088升压转换器的保护解决方案。

    此功能是通过过流保护实现的

    (OCP)电路。 当输出对地短路或时

    负载电流高于特定值、

    OCP 电路将断开 TPS61088与的连接

    负载。 此解决方案只需要额外的低成本

    一个感应电阻器和一个小尺寸的 NMOSFET。 这种少量的额外功能

    TPS61088受到保护

    输出短路和过载损坏

    条件。

    基本上、当 Vout 短路时、您有一条通过升压二极管从 VIN 到 VOUT 的直接路径。

    对于降压转换器、问题与之类似、但方向相反。

    如果 Vin 短路、高侧 MOSFET 的体二极管将从 Vout 导通至 VIN。

    这张图片显示了 MOSFET 的固有体二极管。

    这是否有助于您理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃克先生:

    感谢您的回答。它非常有用。我想为了避免短路问题、我可以使用两个转换器。 升压转换器降压。实际上、我正在尝试设计汽车 LED 驱动器、我应该准备输入和输出短路。因此、使用升压稳压器、降压电流稳压器是一个很好的解决方案。您同意 Walker 先生的说法吗?

    此致、

    Nadhem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadhem、

    与使用2级相比、有更好的保护方法。
    您需要具有输出短路保护的升压拓扑。

    请参阅 TPS92692-Q1  
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92692-q1.pdf

    其中包含一个将输出电流 Iout 上的 MOSFET 驱动至 LED 的电路。
    如果检测到短路或其他过载、MOSFET 将打开、从而缓解升压输出短路问题。

    与使用2个转换器级相比、该解决方案的成本要低得多。