您好!
我是电源领域的初学者。我在您的网站上观看了一个有关直流/直流转换器拓扑、优缺点的培训视频。
我想知道升压转换器如何处理输入短路、降压转换器如何处理输出短路。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是电源领域的初学者。我在您的网站上观看了一个有关直流/直流转换器拓扑、优缺点的培训视频。
我想知道升压转换器如何处理输入短路、降压转换器如何处理输出短路。
提前感谢您。
您好、Nadhem、感谢您加入论坛。
升压转换器无法支持输出短路。
降压转换器无法支持输入短路。
作为升压问题的示例、请参阅此设计示例。
此参考设计提供输出短路
TPS61088升压转换器的保护解决方案。
此功能是通过过流保护实现的
(OCP)电路。 当输出对地短路或时
负载电流高于特定值、
OCP 电路将断开 TPS61088与的连接
负载。 此解决方案只需要额外的低成本
一个感应电阻器和一个小尺寸的 NMOSFET。 这种少量的额外功能
TPS61088受到保护
输出短路和过载损坏
条件。
基本上、当 Vout 短路时、您有一条通过升压二极管从 VIN 到 VOUT 的直接路径。
对于降压转换器、问题与之类似、但方向相反。
如果 Vin 短路、高侧 MOSFET 的体二极管将从 Vout 导通至 VIN。
这是否有助于您理解?
您好、Nadhem、
与使用2级相比、有更好的保护方法。
您需要具有输出短路保护的升压拓扑。
请参阅 TPS92692-Q1
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92692-q1.pdf
其中包含一个将输出电流 Iout 上的 MOSFET 驱动至 LED 的电路。
如果检测到短路或其他过载、MOSFET 将打开、从而缓解升压输出短路问题。
与使用2个转换器级相比、该解决方案的成本要低得多。