This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:离线与放大器;隔离式直流/直流->保护初级侧免受高压影响的最佳实践?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754732/ucc28780-offline-isolated-dc-dc---best-practise-for-protecting-the-primary-side-against-high-voltage

器件型号:UCC28780

团队、

问题是反激式、LLC 和有源正向钳位拓扑的通用问题(不是专门针对 UCC28780):

初级侧出现高电压时(Vin 介于28V 和155V 之间时、变压器比为6:1至12:1时约为300V、Vout:24V)。
有哪些选项可防止此类高电压?
是否应使用高阻抗分压器? 还是齐纳+电阻器?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的正常输入介于28V 至155V 之间、而您的输入可以达到300V、即300V 可以持续多长时间、具体取决于能耗级别、您可以:

    - MOV、TVS
    -在 OV 期间关闭输入
    -用撬棍熔化输入引信
    -选择可承受300V 电压的所有组件

    根据您的应用和规格、可能有更多选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、
    感谢您的回答。
    事实上,我原来的问题有点误导人。 一些澄清:

    对于本例6:1或12:1不是变压器比、而是电池比(即大输入电压)。
     问题主要在于次级侧:
    -由于输入范围宽:250至400V 峰值,如何在源漏电压>200V 时使用驱动器?
    -这对于 PFC 之后高于24V 的整流电压也很有趣,例如:>24V 或54V。

    提前感谢。
    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供电路图并清楚地指出电路中存在哪些问题? 您的问题不清楚。