请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 团队、
问题是反激式、LLC 和有源正向钳位拓扑的通用问题(不是专门针对 UCC28780):
初级侧出现高电压时(Vin 介于28V 和155V 之间时、变压器比为6:1至12:1时约为300V、Vout:24V)。
有哪些选项可防止此类高电压?
是否应使用高阻抗分压器? 还是齐纳+电阻器?
提前感谢、
A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.