This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87565-Q1:需要的芯片封装比率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751994/lp87565-q1-die-to-package-ratio-in-need

器件型号:LP87565-Q1

您好!

请通过提供器件 LP87565CRNFRQ1的芯片封装比率来帮助我们的设计项目。

此器件是否有任何建议的替代方案?

谢谢、

果尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戈达、

    您的问题已分配给我们的器件专家。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    裸片与封装的比率为67%。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela