你(们)好
我的客户喜欢设计 TPS25221、阈值限制为1.7A、但数据表中没有列出。 您能否填写以下详细信息?
所需的标称电流限制 理想电阻 器 IO 最小 值 ISO 标称 值 IOS 最大值
1700mA ? ? ? ?
Rgds
开尔文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、开尔文、
您似乎不了解我们的数据表、表3中介绍了如何计算该值。 您只需执行以下步骤并使用 以下公式计算所有值。 现在、我将 以1700mA 为例来说明如何计算它。
第1步:使用第二个公式和所需的 IOSnom=1700、我们可以得到理想的 RILM 电阻= 32.46K 欧姆。 根据1%电阻器的十进制标准值(可以使用0.5%或0.1%以获得更好的结果)、我们得到最接近的1%电阻器值为32.4k Ω。
步骤2:1%低 RILIM 应为32.4k Ω*0.99,1%高 RILIM 应为32.4k Ω*1.01。
步骤3:使用第1个公式和1% 低电阻来计算实际 IOSmax、使用第3个公式和1%高 RILIM 来计算实际 IOSmin。 使用第二个公式和衣橱1% RILIM 来计算实际 IOSnom。 根据我的计算结果、IOSnom=1703mA、IOSmin=1548mA、IOSmax=1821mA。
如果您只想获得结果、下面是摘要:
所需的 IOSnom=1700mA、理想电阻器=32.46k Ω、最接近的1%电阻器=32.4k Ω、1%低电阻器=32.1k Ω、1%高电阻器=32.7k Ω、 实际 IOSmin=1548mA、实际 IOSnom=1703mA、实际 IOSmax=1821mA。
此致、
Bob
--------------------------------------------------------------------
请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。