This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:电流限制阈值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753846/tps25221-current-limit-threshold

器件型号:TPS25221

你(们)好

我的客户喜欢设计 TPS25221、阈值限制为1.7A、但数据表中没有列出。 您能否填写以下详细信息?

所需的标称电流限制      理想电阻    器 IO 最小              值 ISO 标称             值 IOS 最大值

1700mA                                            ?                            ?                            ?                            ?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、开尔文、

    请参阅数据表中的公式(第13页-第14页)。
    www.ti.com/.../tps25221.pdf

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------
    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您突出显示该公式。 随着我遵循图24、它仅获得 Rlimit 值的估算值。 我认为表3源自具有小数点精度的计算器。 您能不能像表3中列出的那样帮助提供1700mA 的参数?  

    我们尝试说服客户从其他设备迁移到此设备。 请帮助提供支持。 谢谢

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、开尔文、

    您似乎不了解我们的数据表、表3中介绍了如何计算该值。 您只需执行以下步骤并使用 以下公式计算所有值。  现在、我将 以1700mA 为例来说明如何计算它。


    第1步:使用第二个公式和所需的 IOSnom=1700、我们可以得到理想的 RILM 电阻= 32.46K 欧姆。 根据1%电阻器的十进制标准值(可以使用0.5%或0.1%以获得更好的结果)、我们得到最接近的1%电阻器值为32.4k Ω。

    步骤2:1%低 RILIM 应为32.4k Ω*0.99,1%高 RILIM 应为32.4k Ω*1.01。

    步骤3:使用第1个公式和1% 低电阻来计算实际 IOSmax、使用第3个公式和1%高 RILIM 来计算实际 IOSmin。 使用第二个公式和衣橱1% RILIM 来计算实际 IOSnom。  根据我的计算结果、IOSnom=1703mA、IOSmin=1548mA、IOSmax=1821mA。

    如果您只想获得结果、下面是摘要:

    所需的 IOSnom=1700mA、理想电阻器=32.46k Ω、最接近的1%电阻器=32.4k Ω、1%低电阻器=32.1k Ω、1%高电阻器=32.7k Ω、 实际 IOSmin=1548mA、实际 IOSnom=1703mA、实际 IOSmax=1821mA。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------

    请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    在计算示例中、我的故障没有通过 P15-16读取。 这显然有助于理解计算。

    感谢您的支持。  


    Rgds
    开尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题!

    此致、
    Bob