This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:具有 MOSFET 的 LMG1205。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754811/lmg1205-lmg1205-with-mosfet

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: LMG1210

您好!

我希望在 LMG1205 @7MHz 下运行半桥 MOSFET。 这是否适用于 MOSFET? 我使用的是 BSC160N15NS5。  

 我已经在下面制作了自己的测试板。 (我将 C30更改为2.2uF、1uF)。 我没有放置 L4和电容器。 我希望先检查输出信号。

但输出信号在以下不是稳定的。 它具有7MHz 方波、但信号包络不稳定。 此设计的问题是什么? 请给我提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taekyun、

    感谢您的发帖、欢迎使用 e2e!!
    LMG1205可以栅极高于7MHz 的较小 MOSFET (和 GaN)、还可以考虑更新的表弟- LMG1210、它可以通过可调死区时间控制实现更快的开关速度。
    您的应用是什么? 功率级别是多少?
    SW、HO1或 LO1处的波形是多少?

    看起来会发生一些接地反弹、这是尝试获得紧密驱动回路的结果。
    好的一点是、接地反弹只会影响驱动器、而不会影响栅极。 可以通过一些方法来减少接地反弹、就像在 uC 和驱动器之间的共模扼流圈输入上使用低通滤波器一样简单。

    查看图4和图5:
    epc-co.com/.../AN015适用于多兆赫兹的 eGaN FET Applications.pdf
    另请查看 LMG1210数据表中的第8.2.2.3节:
    www.ti.com/.../lmg1210.pdf

    此外、还有一些良好的布局技巧、例如:
    LMG1205上的 VSS 引脚是否靠近低侧 FET 的源极并具有低电感路径?

    谢谢、