请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65218D0尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS65218D0、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
当 PWR_EN 被禁用时、输出在2ms (默认值)后关闭。
请告诉我2ms 的精度。
它是否取决于振荡器频率(2400kHz)?
如果是、可以考虑2ms +/- 12%吗?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS65218D0、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
当 PWR_EN 被禁用时、输出在2ms (默认值)后关闭。
请告诉我2ms 的精度。
它是否取决于振荡器频率(2400kHz)?
如果是、可以考虑2ms +/- 12%吗?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一