This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940C:用于负电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2940C, LM2990, LM79, LM337-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754002/lm2940c-for-negative-voltage

器件型号:LM2940C
主题中讨论的其他器件: LM2990LM79LM337-N

大家好、

 LM2940C 是否可用于负电压?

因为 LM2990成本太高。 我的客户拒绝了。

如果您有使用负电压的想法、请告诉我该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM2940C 被设计为正 LDO 稳压器、建议工作输入电压为6V 至26V。为了确保稳定可靠的运行、该器件不应与负输入电压搭配使用。

    LM337-N 和 LM79是 TI 的负电压稳压器的一些示例、这些稳压器比 LM2990便宜、并且支持至少1A 的负载电流。 如果您提供有关客户申请的更多信息、我将能够提出更具体的建议。 您还可以在此处根据客户要求参数搜索 TI 的 LDO 和线性稳压器产品系列:

    http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    但它们需要"LDO"。

    您的建议不是 LDO。

    他们接受 LM2940C 价格。

    因此、我需要相同内部组件 LM2990价格高得多的原因。

    您能否断言 LM2940C 的销售数量是 LM2990的100倍?

    如果是、我可以向客户解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 网站上列出的这些器件的大约1ku 价格旨在说明成本、但这并不是订单完成后最终价格的良好指标。 虽然我无法提供确切的销售数字、但正 LDO 和线性稳压器的销量通常要大得多、而且市场供应比负 LDO 和线性稳压器大得多。 与具有相似规格和性能指标的负 LDO 相比、这使得正 LDO 的定价更低。

    谢谢、
    Gerard Copeland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我认为已经解决了